This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:更换 MAX14933

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/807156/iso1540-replace-max14933

器件型号:ISO1540

尊敬的团队:

什么是替代 MAX14933的合适解决方案? 我可以使用 ISO1540吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuan、

    是的、ISO1540将是替代 MAX14933的合适器件。 请注意、MAX14933仅采用较大的16引脚宽体 SOIC 和16引脚窄体 SOIC 封装、而 ISO1540则采用节省空间的小得多的8引脚窄体 SOIC 封装、仍然支持相似的隔离等级。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao