This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 THVD1550中实现85V 失效防护

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/833493/how-to-do-85v-fail-safe-in-thvd1550

主题中讨论的其他器件:THVD1550THVD2450

如何在 THVD1550中实现85V 失效防护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirwin、

    您是要保护 THVD1550免受85V 电压的影响吗? 电压的持续时间是多少?   总线上是否出现电压?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirwin、

    如果对您有用、您可能需要查看此参考设计、以保护 RS-485收发器免受高直流电压的影响:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-060027

    另请注意、一种更简单的解决方案可能是使用 THVD2450等器件、该器件的性能与 THVD1550相似、但能够承受+/- 70V 电压、而无需使用此外部保护电路。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大