This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:输出过压保护

Guru**** 2512485 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/832182/isow7841-output-over-voltage-protection

器件型号:ISOW7841

您好!

在一些早期设计中、我们遇到了 ISOW7841隔离侧的过压问题(~7V 而不是5V)、不知道造成这种情况的原因是什么。

保护下游负载的一种解决方案是使用齐纳二极管。 但是,我更倾向于按照应用手册中所述的方法解决  问题。

ISOW7841是否具有类似的功能并可自行校正、或者是否应使用光耦合器将反馈信号传递到初级侧并重新启动 ISOW7841?

造成过压的可能原因是什么?首先能否防止过压?

谢谢、

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorbal、

    感谢您联系我们、了解您在应用中发现的 ISOW7841问题。

    当 ISOW 上电时、器件在前几个周期内以开环方式运行、直到输出达到>2.7V、此时"反馈信号发生器"上电。 反馈信号发生器加电后、它开始将反馈信号馈送到"主电路"、通过将输出电压调节到预设值来控制 PWM 占空比。

    在正常运行期间、如果输入电源暂时关闭、然后再次打开、则可能会在这种欠压期间关闭初级电路、而由于输出电容较大、"次级电路"会保持开启状态。 在这种情况下、初级电路可能会与次级电路失去同步、从而导致输出不稳。 如果存在持续时间较短的输入电源欠压情况、则可能会发生这种情况、而任何隔离式电源解决方案都可能发生这种情况。

    如果您的应用在欠压期间、由于输入电源上有额外的其他器件/负载、输入电压的下降速度预计会快于输出电压、 我们建议您通过与输出压降速率相比、降低输入压降速率的任何方法来解决这种情况。 实现此行为的一种方法是将输入电容值保持在100µF μ F 高于输出电容值的水平。 有关建议/建议的更多详细信息、请参阅 ISOW78xx 数据表的第11节。

    是的、使用您所附技术手册中描述的方法可以完全解决此问题。 过压保护和复位电路可确保在初级和次级电路之间出现同步问题且输出变为未稳压时、"反馈信号发生器"电路复位。

    我希望这能解答您的问题、如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢您的及时和详细解释-我们在早期设计中没有额外的100uF 输入电容器、因此我们对此进行了解释。

    我在新设计中使用过压保护电路、也打算使用过压保护电路。

    再次感谢、

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    请参阅有关过压保护的 SLLA440、对于给定的示例 UVTP = 1.94V (公式1)、电阻值是可以的。 但是、如果公式2中使用相同的电阻器值、则计算出的 OVTP = 5.18V (远低于表1中规定的 OVTP = 5.82V)。 正确之处(电阻器值或公式2)。

    如果 VISO=3.3V、您建议 UVTP 和 OVTP 使用哪些值?

    谢谢、

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    感谢您报告表1中公式和数据的计算值中的误差。 OVTP 的值是假设 VISO 值为6V、OVTP 的值为5.82V。 我看到该表将 VISO 列为5V、对此错误深表歉意。

    我稍微修改了 OVTP 公式、使其独立于 VISO、以便只使用电阻器和 VREF 值即可计算 UVTP 和 OVTP 值。 请在下面找到更新的公式和两个示例表、其中显示了5V 和3.3V 输出的电阻器值。 我还将相应地更新文档 SLLA440。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    再次感谢。

    此致、
    Koteshwar Rao