This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离高达1000V 的模拟电压?

Guru**** 2453020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA196, ISO224, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/833383/isolate-an-analog-voltage-up-to-1000v

主题中讨论的其他器件:OPA196ISO224AMC1311

大家好、

我需要隔离模拟电压、绝缘电压至少为1000V。

输入电压范围为-1000mV/+2000mV

你有什么要向我提出的建议吗?

谢谢大家、大家好!

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    感谢您在 E2E 上提出问题。 在我能够推荐器件之前、我有一些后续问题。  

    您能给我们提供一些有关该系统的更多信息吗?  

    例如、模拟信号是否在任何时刻转换为数字信号? 它与什么连接?  

    方框图将真正帮助我们更好地了解您的要求。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    我还没有听到过您的声音。 您是否能够为您的项目找到器件?  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    还没有等待客户的回复。

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请查看以下客户规格:

    该隔离器应放置在 OPA196之后、以读取来自 PH/RH 探针的测量值、然后进入 uC 内部的 AD。

    模拟读数是相对于仪器逻辑(因此是相对于微控制器)的、绝缘电压约为1500伏。 然后、该模拟电压被发送到微控制器内部的 AD、从而被报告到数字逻辑电源(相对于探头电源的1500V 隔离电压)。
    我希望我清楚。

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑 ISO224并将电压升高以使用更多+/-12V 满量程输入范围或 AMC1311、但您需要对输入进行电平转换和衰减、使其达到0-2V 输入范围。