This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:输入上升和下降时间与传播延迟的关系

Guru**** 2970570 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/833217/iso1212-input-rise-and-fall-time-relation-with-propagation-delay

器件型号:ISO1212

大家好、团队、

低电平到高电平(TPH)转换的 ISO1212传播延迟时间典型值为110ns、最大值为140ns、测试条件为输入 tr (上升时间)和 TF (下降时间) 10ns。

我是否可以知道、如果将输入 tr 和 tf 增加到5ns、TPLH 将是什么?

谢谢!

此致、

丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    我不认为将输入上升和下降时间从10ns 减少到5ns 会显著影响传播延迟。 客户要求提供此信息的是什么? 这是用于什么设备?

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    我没有听到你的声音。 希望一切都好。 如果您仍有疑问、请随时打开新主题。

    尊敬的、

    Lucas Schulte