This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:推荐的 TVS 二极管

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/832390/iso1212-recommended-tvs-diode

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件:TVS3301

您好!

ISO121x 数据表建议使用一些 TVS 二极管、例如 VCAN26A2-03S (TVS、Vishay)、EZJP0V420WM (Varistor、Panasonic)和 GSOT36C (TVS、 Vishay)。

我相信 TVS3301等 TI 的平缓钳位 TVS 可用于替代这些 TVS 器件。 正确? 我只想确认它。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    适合您的 TVS 二极管将取决于您的特定应用。 我看到 TVS3301具有33V 关断电压。 您的预期最大输入电压电平是否小于此值?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    我没有听到你的声音。 我希望一切都能顺利完成。 我必须关闭该主题、但如果 您有更多问题、请随时打开一个新主题。

    尊敬的、

    Lucas Schulte