This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:Si8621交叉参考

Guru**** 2523080 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/832907/iso7041-cross-for-si8621

器件型号:ISO7041
主题中讨论的其他器件:ISO7721ISO7021

团队、  

 我们是否有适用于 Si8621的引脚兼容交叉参考?

我找不到一个、想确保我不会忽略它。

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    感谢您在 E2E 上发布您的问题! 遗憾的是、我们没有引脚对引脚的 Si8621替代产品。 我们最相似的器件是 ISO7021和 ISO7721、而 ISO7721采用8引脚和16引脚封装。

    您的应用是否有特定的封装要求?

    感谢你能抽出时间、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Viktorrija、  

    您是否能够获得所需的答案或是否需要进一步的支持?

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、感谢您的跟进。 我的问题得到了回答。