This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:元件的测试电压增加

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/831513/iso7841-increased-test-voltage-of-component

器件型号:ISO7841

您好!

我之前的问题相同的主题似乎已被删除、为什么会被删除?  

我的问题是:  

是否可以将 ISO7841的测试电压提高到5760Vrms? 该测试将符合 EN 61010-1标准,1分钟交流测试 Vrms。  

BR、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    很抱歉删除了明显的线程! 我昨天的回复已多次发布、为了删除重复的内容、我可能已删除原始帖子。 我们希望尽可能公开还原此线程、并可在此处访问响应:



    同时、感谢您分享测试电压曲线! 我们确实希望隔离栅在其使用寿命内能够承受5760Vrms 电压60秒、总电压超过27.8小时、如 ISO7841数据表及以下产品的时间依赖性电介质击穿曲线所示:



    很抱歉删除了主题-我很感谢此帖子对我们的跟进!



    感谢您在 E2E 上发帖、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的回答!

    这是个好消息。 我必须问核证机构,这些资料是否可作为正式声明使用。 我有点担心、他们只会查看组件符合标准的官方测试电压(5700Vrms)、这是可悲的、因为它只有60Vrms 的差值。 您是如何实现上述运行寿命图的? 它是推断数据吗?  

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    不用客气! 如果认证机构将测试器件、这可能不是问题、但 TI 会仔细检查数据表上的参数、因为裕度是我们设计的可靠性的一部分、某些标准也要求裕度。

    您的系统为何需要额外的60Vrms 电压?


    是的、上面的图是从一致的测试结果中推断出来的、并且添加了裕度来估算1ppm 的故障率。 在这种情况下、大多数故障估算中使用63%的故障率。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、  

    感谢您的回答! 我与认证机构交谈、他们说应该能够用更高的电压测试器件、所以如果您认为组件能够处理、那么这不是问题!  

    是的、5760 Vrms 电压来自我们的系统电压以及电源电压连接。  

    BR、

    维克多