This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211 I_LIMIT 澄清

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/834136/iso1211-iso1211-i_limit-clarification

器件型号:ISO1211

您好!  

只需进行少量澄清即可。  

以下是设计值。

Rsense = 562 Ω

   RTHR  = 1KOhm

   Vinput = 18V 至32V

   根据数据表中的上述值和公式、IL = 2.25mA

   根据客户的理解、IL 是将限制光耦隔离器输入侧电流的参数。

   因此、隔离器模块的最大电流为2.25mA、请确认我的理解是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshat、

    流入 ISO1211输入端的典型电流为2.25mA。 此外、ISO1211不是光电隔离器。 我们使用基于电容器的技术来实现隔离、而不是基于光耦合器。  

    尊敬的、

    卢卡斯