This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24V-3.3V 光耦合隔离芯片

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/833517/24v-3-3v-optocouple-isolation-chip

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529ISO1211

我只需要接收开关信号,我只需要使用 MSP430F5529,它的 IO 只需要不到3.3V 的电压,但我的开关信号是24V,所以我需要一个光耦隔离芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4843524:

    感谢您发帖到 E2E! 您在此项目中使用的是哪种通信协议? 您是否可以共享方框图? TI 制造商的电容隔离器也会隔离数字信号、但需要一些外部组件来隔离24V 输入信号。 这些器件通常在2.25V - 5.5V 逻辑范围内运行。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,您能推荐一些器件 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只  ,MSP430F5529来接收振幅约为24V μ s 的开关信号、因此我需要使用光耦合器进行隔离、并让24V 至几乎3.3V 的电压进入 MCU 的 IO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的目标是简单地将24V 降低至3.3V、那么分压器可以实现这一目标。

    如果您确实需要隔离、可以使用 ISO1211来应对您的情况。 它可以由24V 输入信号供电、并产生您所需的3.3V 输出信号。

    尊敬的、

    卢卡斯