This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在单个导体电极上累积静态电荷时对 nV 至 UV 信号进行 MHz 放大

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: INA326, INA116, OPA191, INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/832835/mhz-amplification-of-nv-to-uv-signals-with-a-static-charge-build-up-on-a-single-conductor-electrode

主题中讨论的其他器件:INA326INA116OPA191INA818

因此、我与需要设计和原型放大器电路的物理师合作。  我的背景是射频设计、此应用适用于从 MHz 到低 kHz 的频率范围。  我最大的挑战是输入。  它是一个电极、它会累积并承载0V 至~1mV 的可变静态电荷。  该电极只有一根导线连接。  由于大多数频率接近直流、因此我无法使用电容器或变压器来阻止该静态电荷。  为了使这一挑战更加有趣、输入信号振幅在 nV 至 uV 的范围内。  由于增益要求为20、000至30、000、因此静态电荷可轻松对放大器进行过驱动。 此外、由于输入信号的电平极低、我需要尽可能降低固有噪声(一切都需要超低噪声)并限制使用的器件数量。  任何和所有的想法或想法都将得到极大的赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    感谢您访问精密放大器 e2e 论坛。 这是一个异常的应用和问题、但我们将尽力为您提供帮助。 如果您可以为我们提供探针和输入放大 器电路的原理图或图示 、我们  可以更轻松地将您尝试的操作可视化。

    您提到的可变静态电荷为0V 至~1mV。 我假设这是您需要放大和观察的信号吗? 20kV/V 至30kV/V 的增益乘以1mV 是20至30Vpk 的输出电平。 因此、您需要应用具有极低失调电压、低输入偏置电流和低噪声的更高电压运算放大器(+/-15V 至+/-18V 电源)。 否则、运算放大 器的微小误差、尤其是在第一个放大器级、可能会淹没您尝试观察的低信号电平。

    控制电路中的静态积聚的一种常见方法是提供一条高阻抗接地路径。 例如、请考虑人们穿戴的常见 ESD 腕带、以避免电子元件和电路板在处理 ESD 事件时受到 ESD 事件的影响。 腕带通常 提供1兆欧的接地电阻以提供电流路径、但具有如此高的电阻、因此放电电流可保持在较低的安全水平。 您是否认为概念上类似的东西可能适用于您的应用?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  我会分享我能做的事情、但由于项目的性质、我能够提供的见解将会受到限制。  我现在回答问题、并提供历史记录、稍后再用图进行跟进。  另请注意、静态电荷应为0V ~ 0.1V。

    可变静态电荷不是我要测量的、而是我要阻止的电荷。  将其视为与我的交流信号一致的直流源。  我要记录的是交流信号。  假设我的交流信号在10uVp-p 时为0.1Hz、电极上的静态电荷为100uV。  然后、我的放大器的输入是在95uV 和105uV 之间波动的交流信号。  因此、当我放大信号时、我会随信号一起放大偏移。  20kV/V 时、失调电压为2V、信号在1.9V 和2.1V 之间波动。  但是、如果我的信号较高或电荷较高、则会对放大器进行过驱。

    整个系统实际上有两个电极。  我要记录的是这些电极之间的差异。  因此、如果您看看上述情形、并将两个相同的信号输入到差分放大器中、则差值将是直流电压。  在本例中、我在4V 处的放大偏移和我用比一个探针更低的信号对放大器进行过驱动。

    我要记录的是这些电极之间的差异。  但是、由于应用的原因、两个电极上的静电荷并不相同。  这意味着、除非移除或平衡了静态电荷、否则无法记录真正的差异。  如果电荷平衡、但电压过高、则会使放大器过驱。  因此、我唯一真正的选择似乎是在放大之前移除电荷。

    在现场测试中、在我参与此项目之前、尝试使用电阻器平衡电荷并未奏效。

    为了帮助提供视觉效果...想象一下两个电极、它们在空间中悬浮、相隔一定距离、中间的介质充当绝缘体。  由于它们是浮动的、绝缘的和未接地的、因此它们会形成自己的、独立的、静态的电荷。  它们通过一根导线连接到由电池供电的 PCB、而不连接到接地。  需要记录的是两个电极之间的电势差减去静态电荷电势差。  

    我无法释放静态电荷、因此我必须找到一种方法来阻止它。  我唯一能想到的是分别调制每个探头的输入。  然后、将这些信号耦合到变压器上、并将它们置于零伏或至少处于相同(极低)电势的中心位置。  然后、我需要解调信号、使其各个相位保持在调制状态。 此时、我将对其进行滤波并将其发送到差分至单端放大器级、然后记录我的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    我必须要说的是工程挑战! 困难 在于两个静态电势处于不同 的电平、因此它们之间的差异将被放大为差分信号。 当然、消除静态直流内容的最直观的方法是采用交流耦合 、但这种方法可能并不像看起来那样容易解决。

    您的设计让我想起了几年前我就 医疗应用中的 ECG 电子产品所做的演示。  您的应用和 ECG 应用实际上有相似之处。 ECG 贴片 也可以在  它们之间产生直流电极偏移。  在这个应用 中、直观的方法也是使用电容耦合、但是已经开发出一个更好的方法来提供一个高通响应阻断直流、而无需使用大值输入耦合电容器。

    该解决 方案利用一个精密仪表放大器(INA)、该放大器集成器从输出端连接回 INA 的基准输入引脚。 您可以 从我在原始 ECG 演示中准备的幻灯片中看到以下原理图:

    下面是我准备幻灯片时提供的解释。 请注意、INA326输入未连接到滑块中的输入电极:

    ' INA326输出电压可以施加到基准引脚5上的电压为基准。 如果对同相输入施加0V、则输出将以0V 为基准、并且摆幅可以从0V 上升。 如果基准引脚设置为+2.5V、则输出可以在输出范围内上下摆动+2.5V。 该基准电压有时称为基座电压、因为它会将输出从接地端升高(0V)。

    原理图中显示的积分器以同相输入端的+2.5V 为基准。 在直流电压下,积分器的增益非常大,如果在反相输入端看到偏离+2.5V 的任何偏离–这是 INA 输入端共模直流电压的结果-将导致输出端出现较大的直流电压。 然后,这个直流电压被施加到 INA326基准输入上,以将 INA 的输出驱动回+2.5V。

    随着频率的增加、积分器的增益迅速下降。 因此,频率高于积分器-3dB 截止频率的交流信号对应用于 INA 的基准电压几乎没有影响。

    最终结果是直流修复器电路可补偿直流共模电压、例如电极可能存在的电压。 它还提供具有截止频率的高通传输特性、该截止频率是积分器 RC 常数的函数。 这会导致一个等效于电容耦合放大器的电路、但在信号路径中没有任何电容器。 高质量、高电容的电容器通常很大且成本高昂、使用此技术可以避免使用。"

    我很久没有研究过这个问题、希望我的解释完全正确!

    仪表放大器提供可调增益、该增益通常是电阻器可编程的、并提供出色的共模抑制(CMRR)。 后者可确保共模50/60Hz 噪声获得 极高的抑制水平、否则可能会损坏预期信号。

    实际仪表放大器通常可编程为高达1000V/V 的增益 由于您需要与20至 kV/V 增益相关的更多内容、其余部分可 由单个高性能运算放大器级提供。 双路运算放大器可用于提供积分器功能和第二个放大器功能。

    请 注意 、由于电极 是浮动  的、因此 INA 输入偏置电流可能没有返回路径。  INA 将需要一个直流输入偏置电流路径、以在 实际电路中接地。  我在 下面展示了一个 pH 测量电路的示例、您可以通过 该解决方案看到直流返回。 INA116是一款传统器件、不推荐用于新设计、但所示图片 展示了以下概念:

    我不确定您有哪些电源电平可为 INA 和运算放大器供电、但 TI 同时提供低压(<5.5V)和高压(高达+/-18V) INA 产品。 精密运算放大器也是如此。 一旦我们知道 您有哪些可用电源以及 INA 需要具有哪些输入电流电平、我们就可以提供一些产品建议。 也就是说、如果您决定尝试使用此电路方法、

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas。  我希望您能有一个愉快的周末。  感谢您的深入了解。  我将绘制它并查看它在仿真中的工作原理。

    这是放大器电路的设计。

     

    在工作台上、它可以与一个 AD8428完美配合使用。  但是,他们与他人(即使是他们自己的)没有很好地发挥作用。  我相信添加电流源将有助于实现这一点。  电阻器用于尝试平衡电荷、而二极管用于保护。  放大器的规格为1.3nV/sqrtHz。  通过并联连接它们、我可以将其减小 sqrt2、sqrt2。。  在我的仿真中、这显示我的噪声频谱密度大约为0.2nV/sqrtHz。  我还有一个四阶无源低通滤波器设计、2kHz 时为-3dB。   

    我尝试解决的解决方案之一是仅在每个电极上实现直流失调电压。  然后将其反馈为基准电压。  您在这里看起来就是这样的。

    因此、如果我正确地阅读了您的解释、电极将连接到您的直流修复器电路的反相输入端。  如果我希望我的信号在0VDC 以上和以下振荡、我会将反相输入接地。  然后、我的输出将是一个正弦波、与静态电荷偏移极小或没有偏移。  我会为每个电极重复该电路。  是这样吗?

    我需要研究电极返回路径的解决方案。

    再次感谢您、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    关于您的问题:

    因此、如果我正确地阅读了您的解释、电极将连接到您的直流修复器电路的反相输入端。  如果我希望我的信号在0VDC 以上和以下振荡、我会将反相输入接地。  然后、我的输出将是一个正弦波、与静态电荷偏移极小或没有偏移。  我会为每个电极重复该电路。  是这样吗?

    实际上、仅使用一个仪表放大器、因为两个探头都将承受修复器电路提供的高通功能。 探针 连接到两个 INA 输入、 如我所包含的 INA116图像中所示。 如果只有一个探针、则会使用其中一个 INA 输入、而另一个则会接地 、前提是使用了+/-V 电源。 修复器电路中显示的 INA326是一个单个+2.7V 至+5.5V 电源器  件、其共模电压范围实际上比负电源轨低-20mV。 由于您有+/-15V 电源、因此具有低噪声、极低失调电压、 因此 INA818等 INA 是一个不错的选择。  OPA191等高电压 CMOS 运算放大器将是集成器的理想选择。

    我汇总了 包含直流修复器电路的 INA818/OPA191仪表放大器电路的仿真示例。 添加了几个探头直流偏移发生器、以说明高通功能如何消除探头偏移。

    我已经为您检查添加了我的 TINA 仿真文件。 但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../INA818_5F00_DC_5F00_Restorer_5F00_01.TSC

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    非常感谢您的参与!  看起来它可能只是达到目的。  

    我将 OrCAD 用于 PCB 设计、并将 PSpice 用于仿真。  我将在电路的其余部分进行处理、并让您知道它的外观。  访问 TI 网站获取数据表并查找 PSpice 模型目前面临挑战。  因此、可能是明天我才有机会构建它。

    我一定会保持联系。  一切都很棒

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    听起来像是一个计划。 我使用 INA818和 OPA191是出于方便目的、它们  很可能是 您可以在放大器/直流修复器应用中使用的放大器。 TI 还有其他 INA 放大 器、其噪声低于 INA818、您可以将它们并联以获得更低的噪声、如您使用竞争对手的仪表放大器所示。 我 没有理由 不 能将一个直流修复器集成器应用于多 个并联 INA 放大器。 仿真应验证情况。

    您可以在 INA818和 OPA191产品网页上找到"设计和开发"选项卡。 访问后、您将看到列出了 PSpice 仿真模型。 这些模型已经过 PSpice 的全面测试。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我能够将原理图放在一起并运行仿真。  

    我将源设置为1Hz 和3Hz、以便两个输入之间存在除0或180以外的相位差进行放大。

    一个具有+10mV 偏移、另一个具有-10mV 偏移。  然后我放大到 T=3秒、这两个时间都将穿过中心线并产生零偏移、以查看输出交叉的位置。

    约为22.6mV。  它可能不是零,但它正在做我所需要的事情!!!!!!!!! :)

    现在只是一个微调问题。

    谢谢、谢谢、谢谢、谢谢!!

    尤金