This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7843:传输距离

Guru**** 2508795 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/830454/isow7843-transfer-distance

器件型号:ISOW7843
主题中讨论的其他器件:ISO1410

我想检查该部件是否适合传输 PPS 信号、例如距离为1.5公里至2公里?  

PPS 信号可以是3.3V 或5V LVCMOS/LVTTL 或 CMOS/TTL。

否则、您有什么建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    目前、我们的 ISOW 专家已不在办公室。 但是、我将尽力提供帮助。 1.5公里到2公里似乎比较长。 您是否考虑改用 ISO1410等差分收发器?  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、差速器正常或首选。  

    我认为 RS-422和/或 RS-485、但 RS-422的最大距离为~ 1.5km、RS-485的最大距离为1.2km  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些"多路复用器"可能未考虑 PPS (1Hz)信号。 通常、数据速率越慢、您可以摆脱的电缆越长。  但是、信号将受到长电缆的电容和电阻的影响。 这可能会导致上升时间变慢并引入传播延迟。 您的 PPS 信号是否有任何严格要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光学收发器(或驱动器/接收器)也正常。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPS 是要传输的一种信号。 我们的时钟为100MHz 或更高(例如250MHz)、我们需要0或小于100ps 的偏斜量是此收发器或驱动器/接收器的倍数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要说明的是,除了 PPS,您还想在1.5km 至2km 的距离内传输>100MHz 的信号? 如果是这样、RS485或差分信号将无法处理该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、new2day、

    我没有听到你的声音、但我希望我能有所帮助。 如果您确实尝试在1.5km 的距离内发送100MHz+信号、那么遗憾的是、这目前已经超出了我们的数字隔离器的能力范围。 此应用可能更适合光纤。

    我将结束这一话题、但如果您希望在将来继续这一对话、请随时开始新话题。

    尊敬的、

    卢卡斯