This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841EVM:CMC 方向

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/831813/isow7841evm-cmc-orientation

器件型号:ISOW7841EVM
主题中讨论的其他器件:ISOW7841ISOW7840

您好!

我计划在设计中将 CMC 用作 EMI 问题的备用选项(其中包含四个 ISOW7841、一个 ISOW7840和很少的其他直流/直流电源(隔离式和非隔离式)。

查看此主题和建议的 CMC 放置(布局示例)、在检查建议的 CMC 的占用空间后、我对 CMC 方向/连接有点困惑-我认为 CMC 应该旋转90个排针(时钟或反时钟、这并不重要、因为没有极性)。

请您澄清一下吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorbal、  

    CMC 将允许低频信号、包括低阻抗直流至、但会为高频信号提供高阻抗。 为了减少辐射、我们必须降低任何高频噪声。  

    如果我正确理解您的问题、则如果旋转90度、CMC 将 Vcc 短接至 GND。 这不是很好。  

    我认为在上一个主题中放置正确。  

    这有帮助吗?

    我很乐意回答任何其他问题或进一步澄清问题。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的回复!

    我确实了解 CMC 的使用原因及其工作方式。 我 假设图中所示的放置方式与推荐的一个 CMC 相关、在这种情况下、它完全符合您所指的内容-将 Vcc 短接至 GND -因此我的问题(在这里、我可能是错的、 对用作图示的 CMC 作出错误假设或读取 CMC 数据表错误)。

    请让我更详细地解释我的推理-我将以 ACT1210 CMC 为例。 数据表显示了引脚分配、如下所示:

    如果我们将其应用于放置位置、引脚编号将为

    如果我正在正确阅读数据表并且使用了建议的 CMC、那么在我看来 Vcc 将短接至 GND。

    这可能会显示我的困惑所在-最好知道使用的是哪个器件以及像这样的插图中的引脚编号!

    希望这能解释我的问题和建议,即 CMC 应该旋转90度。

    此致、

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、  

    感谢您的照片。 我现在理解这里的混乱。  

    布局中的占用空间有点误导人。 焊盘大于必要值。 开发电路板时、我们想评估铁氧体磁珠在该位置以及 CMC 的行为。 因此、焊盘经过扩展、可安装其中一个。 我们最终决定 CMC 是这个地方的正确组成部分。  

    CMC 的方向如原理图所示。  

    这样可以清除它吗?  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dan、

    是的、现在全部清除。 我还有几个问题要在不同的主题中发布。

    再次感谢、

    Goran