This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:元件的测试电压增加

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841, ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/830672/iso7841-increased-test-voltage-of-component

器件型号:ISO7841
主题中讨论的其他器件: ISO7842

你好!

我看到 TI ISO7841通过了 UL 1577认证、测试电压为5700Vrms、我们的系统具有以下要求:  

隔离电压:>= 5760Vrms

工作电压:> 1kVDC

间隙/爬电距离:>= 11mm

温度:-40°C 至+70°C

是否可以将测试电压增加到5760Vrms? 为什么 DIN V VDE (8000 Vpk 60s)和 UL (5700 Vrms)之间存在不同的测试电压?  

BR、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    欢迎访问 E2E 论坛! TI 的数字隔离器经过认证、符合各种测试标准、每个标准都有自己的测试和额定值要求、包括隔离额定值的裕度。 有关隔离测试的背景信息、请参阅以下 TI 白皮书:




    ISO7841DWW 似乎可以轻松满足工作电压和爬电距离/间隙要求、根据所需5760Vrms 隔离等级的定义、该器件也应满足该要求。

    您能否分享将如何测试5760Vrms 电压?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、  

    感谢您的快速回答!  

    它将根据 EN 61010-1标准进行测试、1分钟 V r.m.s.、以实现增强型绝缘。 这是足够的答案吗?  

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    谢谢! 是的、尽管 ISO7842已按照 EN 61010-1标准认证为5700Vrms 60秒、但它具有足够的裕度、预计在5760Vrms 下通过60秒测试。

    请参阅 ISO7841数据表中的时间依赖性电介质击穿曲线、在5760Vrms 下、隔离电容器预计能够承受超过27.8小时的电压、如下所示:




    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez