This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/826603/sn6501-sn6501

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505B

主席先生,

对于我的其中一个项目、我计划使用 SN6501制造5V 隔离式电源。

虽然我可以使用现成的变压器、但我想知道我是否可以获得变压器的详细信息、例如核心器件型号、Py 和 sec 绕组详细信息。

我们的想法是控制成本、因为我的隔离要求不是很严格。

"此致

职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VTC、

    幸运的是、SN650x 系列器件不需要变压器中的材料。 它必须满足的规格是适当的匝数比和 V-t 积。 铁芯是常见的、可以确定最适合您的隔离需求(包括成本效益)的初级/次级绕组材料。 对于5V:5V 运行、请务必为变压器 提供初级侧和次级侧之间的~1:1.3匝数比以及大于9.1Vus 的 V-t 积。

    如果成本是一个问题、TI 尚未注意到许多隔离变压器制造商。 如果您希望在您的系统中使用特定的器件或变压器供应商、请告诉我、我们可以确定它是否适合您。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您的回复。

    我看到 SN 6501的规定工作频率为  300-410-620kHz,我想它需要特殊的环形磁芯或类似的磁芯。

    我能否知道可以使用的特定内核。

    还有1:1.3的绕组比。

    这是否意味着3:4。

    至于绝缘、因为我们的隔离要求不会超过1kv、 因此正常 SMPS 电源中使用的三根绝缘导线是不够的。

    此致

    职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VTC、

    隔离变压器内部可能具有特定的磁芯、但磁环形状在大多数器件中很常见。 遗憾的是、TI 并不专门从事磁性元件、因此我们在该领域的援助有限。

    由于较低的电阻率=较低的磁芯损耗、因此可以选择一种价格低廉但电阻率较低的陶瓷铁氧体、如锰锌(MnZn)。 我没有要推荐的器件型号;抱歉。

    也可以使用三绝缘导线、如果通常用于 SMPS、请在导线的数据表中确认它可以满足1kV 隔离要求、并且应该是可以接受的。 3:4的匝数比与1:1.3相似、因此这也是可以的。 请遵循最佳变压器绕组做法、如果您可以共享成品变压器的参数、我们可以验证其与 SN6501的兼容性。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VTC、

    希望所有这些都很好。 是否测试了变压器原型? 如果它饱和、使用我们的 SN6505B 而不是 SN6501将有助于防止这种情况、因为它具有更高的开关频率和可控时钟。 该器件的内部电流限制还将产生更可靠的解决方案。

    请在您最方便的时候分享更新。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    很抱歉、我的回复延迟了。暂时我通过 Mouser 购买了现成的变压器。

    此致

    职业训练局