This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:如何设计匝数比

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/830258/sn6505b-q1-how-to-design-turns-ratio

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501

大家好、

从数据表中我们可以看到 Vo = n*Vin*D 如果设计要求是 Vin=5V、Vout=12V、那么如何选择匝数比和占空比? 因为我不熟悉推挽技术、所以您能帮助我了解更多器件吗?

谢谢、此致、

索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    与 SN6501或任何 SN6505器件一起使用的变压器的最小匝数比可计算为:



    对于变压器、二极管和 LDO 的低效情况、这基本上是 N = Vout/Vin +补偿。 SN650x 数据表中给出了 Rds-max 和 Id max、其中 Vf (或二极管压降)可在肖特基二极管数据表中找到、Vdo-max (最大压降电压)可在 LDO 数据表中找到(如果使用)、Vin 和 Vo 由用户确定。 请注意、计算结果为最小匝数比、因此应选择 N 略高于计算结果的变压器。

    匝数比定义为变压器次级(输出)侧的匝数除以初级(输入)侧的匝数。 这可以表示为一个比率、例如、对于5V:12V 运行、N = 1:3。 Vcc 或 GND 连接的中心抽头应在每侧的精确中心位置进行、以防止不平衡、而占空比由 SN650x 设置为50%;这是正常运行所必需的。

    您是否正在选择变压器? 请告诉我如何帮助我进行选择!


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez