This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:SN6505B-Q1和 SN6505A-Q1之间的差异

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, SN6505A-Q1, SN6505B, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/830254/sn6505b-q1-the-difference-between-sn6505b-q1-and-sn6505a-q1

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6505A-Q1SN6505BSN6505A

大家好、

很高兴通过电子邮件与您会面。 我写信询问 SN6505B-Q1和 SN6505A-Q1之间的区别。 因为从下面的比较表中、我不知道它们的区别。 请告诉我他们的不同之处吗?

谢谢、此致、

索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    感谢您发布此问题! SN6505A 和 SN6505B 通常是完全相同的器件;它们之间的主要区别在于其内部开关频率、如下所示。 如果必须避免某些频带中的发射以及变压器尺寸和 V-t 积、这可以实现灵活性。



    这种频率差异会导致两个器件之间的电压和电流压摆率差异以及~1mA 的电源电流差异、如 SN6505数据表所示







    此答案是否有用? 如果您有任何后续问题、请告诉我!


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez