This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:隔离器 RS485演示板

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/829606/isow7821-isolator-rs485-demo-board

器件型号:ISOW7821

你(们)好,先生  

我知道 TI 有数字隔离器+ RS485收发器演示板吗? 可以测试不同的隔离器和收发器  

ISO141x 或 iso308x EVM 除外   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    您是否需要使用 ISOW78xx 器件和非隔离式 RS485收发器的电路板? 如果是、 TIDA-00892 可能是您想要的。 我们没有可用的电路板、但设计文件可供您免费使用、以创建更多电路板。

    您还可以将我们用于数字隔离器的典型 EVM 与用于 RS485收发器的典型 EVM 配对。

    尊敬的、

    卢卡斯