This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟信号隔离器

Guru**** 2960970 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/828948/analog-signal-isolator

主题中讨论的其他器件:ISO224、 AMC1311

大家好、

我正在寻找精密模拟信号隔离器。 我已经介绍了 ISO1X 系列。

请为我推荐一款适用于医疗应用的精密模拟信号隔离器。  

谢谢、此致  

Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、  

    您是否能够提供系统方框图来展示如何使用此模拟信号隔离器?  

    如果您访问 ti.com/iso 、您可以找到 TI 的整个隔离器产品系列、包括数字隔离器、隔离式栅极驱动器、隔离式放大器和隔离式 ADC。 我的假设是您正在寻找隔离式放大器、但如果情况并非如此、请纠正我的问题。  

    看看这些隔离器中的任何一个看起来是否满足您的需求。 如果没有、请随时回复此主题、有人应在周一正常工作时间(达拉斯 TX 时区)内回复您。  

    谢谢,度过了一个愉快的周末!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我正在使用基于 H 桥的电路、该电路从 MCU 获取模拟输入、如方框图所示。

    我想将模拟信号输出与连接到放大器的 MCU 隔离。 因此,请提出与此相关的方法。

    此致、

    Suraj   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    查看 ISO224或 AMC1311、了解它们是否能满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的建议。 我将查看并返回给您。

    谢谢、此致

    Suraj