This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:与 SN6505B 相比、具有更短软启动延迟和软启动转换时间的变压器驱动器

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/828829/sn6505b-transformer-driver-with-shorter-soft-start-delay-and-soft-start-transition-time-than-the-sn6505b

器件型号:SN6505B

我计划使用 SN6506B 来驱动变压器,以便为 Vishay IR 前置放大器获得少量的隔离式电源。  由于 Vishay IR 前置放大器的灵敏度、我需要变压器提供的隔离(同一电路板上有一个3安培激光驱动器、我想将该驱动器的接地端与前置放大器的接地端分离)。

这是由电池供电的操作。  我使用3伏锂电池。

SN6505B 几乎是此应用的理想选择、但我需要将其关断(因为它具有使能引脚)并快速唤醒。  不过、对于我的应用而言、该芯片的软启动时间太长。  我知道软启动的所有优点。

我的资格:

1. 能否缩短 SN6506B 的软启动时间?

如果 没有、是否有其他 IC 与 SN6505B 类似、但软启动时间短得多(小于500us)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯 尼思、您好!

    虽然我们没有任何具有较慢软启动的版本、但我们确实有完全没有软启动的版本。 SN6505D 是没有软启动的最新版本、可提供样片。 还有 一个 SN6501 驱动器没有软启动。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    谢谢。

    D 部件是否具有与 B 部件相同的引脚排列和相同的封装?

    如何获取样片?  我需要大约5个。

    何时通过分销渠道提供该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、

    是的、D 型号采用相同的封装、引脚排列也相同。

    如需申请样片、请转至我在上一帖子中链接的器件产品页面、然后单击"立即申请"链接。

    遗憾的是、我无法评论这些产品何时会在公共论坛上上市。 如果您愿意、我们可以在电子邮件讨论中讨论这些详细信息。

    尊敬的、

    卢卡斯