This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220M:用于 TTL 信号的电缆驱动器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7220M, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/828420/iso7220m-cable-driver-for-ttl-signal

器件型号:ISO7220M
主题中讨论的其他器件: ISO7720

您好!

我的客户计划在新项目中使用此隔离器件、他想知道该器件是否也可用作 TTL 信号的电缆驱动器?

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    我不确定数字隔离器 ISO7220M 是否有任何特定的电流驱动要求。 只要电缆的总电容不是太大(应小于100pF)且电流要求小于4mA (5V 时)、数字隔离器可用于驱动电缆。 电容越高、上升时间越慢、并且需要更高的峰值电流来支持更快的开关。 请与我们分享有关电缆的更多信息、以便我们能够提供更好的评论。

    关于数字隔离器器器件型号、ISO7220M 是一款非常旧的器件。 我向客户推荐 ISO7720替代 ISO7220M。 相对于大多数性能参数、ISO7720支持更好的性能。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的回复。 我刚刚为客户订购了一些 ISO7720样片。

    此致、

    Stani