This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有不同死区时间的 PWM 控制器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5105, LM5036, UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/828438/pwm-controller-with-different-dead-times

主题中讨论的其他器件:LM5105、 LM5036、 UCC28250

大家好、

我正在寻找一个 PWM 控制器(或不同的解决方案)、用于开关模式电源(~500kHz)中的半桥、它可以在低瞬态->高 电平和高电平->低电平之间提供不同的死区时间。
我发现的所有控制器或驱动器都只为两个瞬变提供相同的死区时间。

作为替代方案、我想处理延迟因素。

 

感谢您的帮助!

瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentin、

    LM5105 www.ti.com/.../samplebuy bridge&tisearch=Search-EN-Everything 是一款具有可编程死区时间但具有对称性的半桥驱动器。

    我们最新的半桥控制器是 LM5036,我认为它在低瞬态->高 电平与高电平->低电平之间没有不同的死区时间。

    UCC28250/1是另一款最新的半桥控制器、

    对于不对称死区时间、您可能必须沿着实现离散延迟的路线走下去。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter!

    感谢您的回答!

    我将努力及时意识到这一点。 对可调延迟组件有什么建议?

    瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentin

    我使用了简单的不对称延迟网络来降低开通速度和关闭速度。

    导通是通过 RC 电路实现的、C 可能是 MOSFET 栅极引脚上大约几十 pF 或电容、关断是通过一个二极管实现的、该二极管可能具有一个与 RC 电路中的 R 并联的串联电阻器。

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Peter