This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISO7842:ATEX 认证

Guru**** 2525640 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/826600/isow7842-iso7842-atex-certification

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件: ISO7041

您能否就 ISOW7842F 的 ATEX 认证提出建议? 此部件用于卡车移动燃油油位传感器。 此器件必须在 ATEX 上进行认证、如果电子元件具有 ATEX、则更容易获得认证。

您是否准备好使用 ATEX 认证 ISOW784x?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您对 ISOW7842的关注。

    遗憾的是、ISOW7842未通过 ATEX 认证、目前我们也没有计划对此产品进行认证。 如果您希望在本质安全应用中使用隔离器、我建议您改用 ISO7041。 ISO7041目前正在通过 ATEX 认证、并将很快完成认证。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao