This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:有关本质安全(IS)的问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/826598/iso7740-question-about-the-intrinsic-safety-is

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件:ISO7041

大家好、

   由于我的客户需要通过本质安全(IS)标准、您能否帮助检查是否有任何可用的隔离器产品、与 ADuM144x 类似? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    是的、我们拥有与 ADuM144x 引脚兼容的 ISO70xx 系列器件、目前还通过了 IS 认证。 请查看 ISO7041、如果您有任何其他问题、敬请告知。谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao