This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:RTHR 之前的电阻分压器、用于增加 Vin_max 容量

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/860888/iso1212-a-resistor-divider-before-rthr-to-increase-vin_max-capacity

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

我在电压监控设计中使用了 ISO1212。  

输入电压 Vin 的范围为19V 至58V。 因此、Vin 的阈值可设置为大约17~18V。  

借助2900ohm 的 Rthr、我们可以将阈值设置为大约17V。 但是、考虑到 Rthr 上的压降、Vin 处允许的最大电压为65V。 因此、当施加浪涌时、我将无法找到钳位电压介于58V 至65V 之间的 TVS。  

因此、我考虑使用 Rshunt 并将阈值降至大约12V~13V、以便我可以将 Vmax 推至大约85V。 但在这种配置下、我需要大约1k 的 Rthr 和2.9k 的 Rshunt、这将在58V 输入电压下增加1k 电阻器的损耗。  

作为替代方案、我考虑在1K 的 Rthr 之前使用外部分压器来降低 Rthr 上的电压。 但在这里、如果我使用10k 或40k 范围等高电平值电阻器来保持比率匹配、以便我获得大约12V 的阈值、那么我无法在19V 输入下获得输出。 附加的是相同的仿真、以供参考。  

请推荐 solution.e2e.ti.com/.../Input_5F00_V_5F00_Monitoring_5F00_Using_5F00_Divider.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    您的系统电压是多少? (仿真中的 Vdd1) Rtht 和 Rshunt 已经形成一个分压器。 添加电容器(来自数据表的 Cin)会怎么样? 在您的仿真文件中、R3是否有用途? 您的问题主要围绕 R1、R11和 R4吗?  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    请告知我们上述帖子是否有用、以及您的 ISO1212系统是否仍需要帮助。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    此主题现在将关闭。 如需继续帮助、请随时使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新主题或提出相关问题。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chavez、

    很抱歉耽误您的回答。  

    我认为、由于工艺原因、阈值从组件到组件的变化是这里的限制因素。 因为我需要非常严格的阈值。 因此、出于此目的、我将 TL431与光耦合器配合使用、以在更高的输入电压下获得严格的阈值。  

    对于较低的电压输入、当地 TI 代表建议我可以将 Rthr 分为两个单独的电阻器、并在两个电阻器之间连接100V 钳位的 TVS。 这将有助于降低浪涌电压的影响。

    这很有帮助。  

    谢谢你