This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:ISO1042-Q1支持的节点数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/860573/iso1042-q1-number-of-nodes-supported-on-iso1042-q1

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042ISO1050

尊敬的 TI 团队:

我在浏览数据表、其中提到了该器件受支持的节点数。

是否有方法计算此器件支持多少个节点? 我在可支持多达110个节点的 NXP PCA82C250 CAN 收发器上读取数据。

ISO1042正在与之通信的收发器是否会影响它可以支持的节点数量?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

     在题为 "总线负载、长度和节点数量"的数据表的第9.2.2.1节中 、对此进行了解释。 本质上、CAN 收发器可支持的节点数是总线负载的函数。 在一个完美的世界中、ISO1042可以支持100个节点、但这不考虑线路电容等非理想网络属性。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的快速响应。

    我在同一个部分中查看 ISO1050、它看起来会说同样的事情。

    TI 是否有推荐的方法来测量或预测网络阻抗(当然可能)?

    此致、

    John Louie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    预测网络属性将在很大程度上取决于您构建网络的方式。 假设总线使用双绞线电缆、则该双绞线应具有一定的电容、电阻和电感、单位长度。 如果您知道长度、则可以计算这些属性。  

    除此之外、您还可以使用网络分析器来测量网络、该分析器会告诉您正在处理的内容。 您还可以在接口论坛上提出特定于 CAN 的问题。 隔离论坛专注于收发器的隔离方面等。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    您能否将此聊天重新分配给接口团队、以便我仍将上述对话作为参考?

    谢谢、

    John Louie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    当然、TRX 的某个人现在应该能够帮助您进一步访问 CAN 网络及其属性。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嘿、John、

    为了补充 Lucas 所说的内容、节点数量限制为每个晶体管的输入电阻。 为了计算这一点、它将是一个直流测量值、同样、受当时总线上有多少收发器的影响。

    特性阻抗不会影响节点数、但会影响端接方案的注意事项。 这是一种交流属性、需要使用正确的端接来处理、以减轻信号反射、从而保持正确的信号完整性。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的回答。

    您能否详细介绍一下或提供一份应用手册、其中显示了如何正确测量每个晶体管的输入电阻?

    此致、

    John Louie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    数据表中的输入电阻显示为"接收器电气特性"下的电气参数。 我目前正在与我们的设计团队合作、了解如何测量这一点、并在收到答案后返回。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    测量该电阻的一种方法是在无负载的情况下测量 CANH 或 CANL 引脚上的隐性电压。 然后强制施加另一个电压并测量由电位引起的电流、然后使用压降值和电流计算电阻。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、