This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:与用于以太网10/100T?的 LAN 磁体配合使用

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/858871/iso7742-work-with-lan-magnetics-for-ethernet-10-100-t

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

您好!

作为建议的解决方案、如以下链接"" 所示、ISO7742DBQR 已在中设计、但插入 RJ45电缆后 MSP432E401Y 无法响应以太网。 对该问题有什么想法?

顺便说一下、如果 ISO7742被其他磁性元件取代、则 MSP432E401Y、2个磁性元件和以太网之间的通信正常。

谢谢。

Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    感谢您的发帖! 正如 Koteshwar 在参考线程中提到的、ISO77xx 隔离器在其输入和输出上支持标准逻辑电平数字 CMOS 信号。 请告诉我们以下内容:

    • 您能否分享不响应以太网的系统原理图? 如果这是专有的、请随时向 Connect 和 PM 发送请求
    • 隔离信号的电压电平是多少?ISO7742的电源电平是多少?
    • 哪些磁性元件允许系统进行通信、而不是 ISO7742?



    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    请参阅随附的原理图。 ISO7742 OUT/A/B 连接到磁性元件 TX 对、INC/D 连接到磁性元件 RX 对。

    ISO7742 VCC1 (V_MCU_3V3)和 VCC2 (V_ETH_3V3)均为3.3V;2个电源与2个隔离式直流/直流转换器(5.2KVDC 隔离电容和2.4pF 隔离电容)单独隔离。

    3.脉冲 HX1198MULPULLM(民族解放力量)是磁性的。

    谢谢。

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    感谢您分享原理图和器件型号。 传播延迟或偏差可能会影响通信时序。 您能否展示信号如何连接到脉冲变压器并共享输入和输出波形? 我对我的答复拖延表示歉意。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    希望大家都能顺利地调试这个以太网系统。 请尽早发布更新、并在可能的情况下包含请求的波形。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    这次我们制造了6个 PCBA、并对5个 ISO7742进行了返工以替换为磁性元件(其他1个由于 SMT 问题在 SMT 工厂中);我没有使用7742记录波形。

    到目前为止、5件以太网通信非常好、但我不确定受交流60Hz 干扰的 ADC 噪声水平是多少。 我将执行更多测试。

    谢谢。

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    感谢您告知我们。 请随时再次与我们联系并分享测试数据或任何其他问题。


    周末愉快!


    尊敬的、
    Manuel Chavez