This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可选终端的非隔离式 CAN

Guru**** 2451510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/856459/non-isolated-can-with-selectable-termination

主题中讨论的其他器件:TIDA-01238

大家好、

我希望使终端电阻器可用于 CAN 收发器。 我看到了隔离式输入的参考。
在这里、使用 Toshiba 的光电晶体管来选择端接电阻器。
如果我不需要隔离式 CAN、我无法用2个 FET 替换它?

此致 Raphael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    您的解决方案是什么?

    一般而言、使用 FET 可能有点困难、因为 CANH/CANL 电压范围相当宽(例如、在节点在不同接地基准电势下运行的情况下)。  因此、控制 FET 栅极电压时可能会面临挑战、使 FET 保持可靠导通或关断。  对于共用接地的应用、这一点不再是问题。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    很抱歉回答得太晚了。
    为什么我不能仅仅从硬件参考设计中获取背靠背 FET、以使最终的电阻器可切换?
    那么我可以完全放弃 Toshiba 吗?
    我本可以使用控制器简单地控制 JMP 9和 JMP 10。

    此致 Raphael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 CAN 信号的电压范围不超过施加到 FET 栅极的控制电压范围、就可以执行此操作。  这就是我之前提到的。  通常、CAN 总线被指定用于适应每个节点接地基准之间的电压变化、从而在 CANH/CANL 总线线路上产生+/-12V 的共模电压范围。  如果您只有0-5V 信号来控制 FET 的栅极、则很难确保 FET 在整个 CAN 总线电压范围内可靠地"导通"或"关断"。  不过、如果不需要考虑接地漂移、并且您的 CAN 信号本身将始终处于0-5V 范围内、那么基于 FET 的解决方案是可行的。

    请告诉我这是否有意义。

    此致、
    最大