This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:汽车应用使用 ISOW7841

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/860849/isow7841-automotive-application-use-isow7841

器件型号:ISOW7841

我们正在分析如何在汽车和工业应用中将 ISOW7841用于隔离式 RS485应用、我有以下问题:如果您不是合适的人、请您连接合适的人1。 天气该芯片将满足 AEC-Q200 (汽车认证)? 如果没有、是否有任何 AEC-Q200认证计划? 2.还需要此芯片的振动限制和稳健性信息? 3.推荐使用符合 AEC-Q200产品要求的类似芯片

工作温度-40°C 至115°C

2.振动要求- 17克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、  

    遗憾的是,我们没有在我们的公共论坛上评论我们的路线图器件。 我可以通过注册 E2E 时使用的电子邮件与您联系吗? 我很乐意通过私人沟通渠道与您进一步讨论这一点。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan Kisling 先生、您好!

    感谢您的回复、

    您能否联系我的邮箱 ID、

    希望您能够从我的个人资料中看到我的电子邮件 ID。

    此致、

    Elumalai Srinivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elumalai、  

    我已离线向您发送了一封电子邮件。 我们将继续在那里进行讨论。 感谢您在 E2E 上提出问题!

    此致、  

    Dan