This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:眼图

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/860650/iso1042-eye-diagram

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件:ISO1050

你(们)好

我们是否有1Mbps 时 ISO1042和 ISO1050的眼图?

谢谢

郑杜都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duodo:  

    我没有眼图、但 ISO1050和 ISO1042的典型波形可在 ISO1050 EVM 用户指南 ISO1042 EVM 用户指南中找到。 

    以下是1Mbps 时的 ISO1050:

    这是5Mbps 时的 ISO1042


    这两个测量都是在各自的 EVM 上完成的、该 EVM 具有较小的布线和端接电阻。 如果连接了长电缆和网络上的其他节点、则波形会有所不同。  

    这是否有帮助? 您需要眼图的具体原因是什么?

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

    客户希望使用眼图来检查 总线上信号的性能。

    谢谢!

    郑杜都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duodo:  

    眼图将在很大程度上取决于总线的构造(节点数、电缆长度、桩线长度、端接电阻器位置等)。 从上面我的帖子中的波形可以看出、两个器件的输出相当干净。  

    我已经在具有6个节点和30m 电缆的网络上测试了 ISO1042、它能够以5Mbps 无误差运行几天。 您可以在以下网址了解有关此演示的更多信息: https://training.ti.com/interoperability-isolated-can-fd-nodes

    此致、  

    Dan