This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:故障模式1:隔离栅上的高电压

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/861280/iso7721-failure-mode-1-high-voltage-across-the-isolation-barrier

器件型号:ISO7721

您好!

在以下技术文章中:

对于电容隔离、故障模式1是故障短路。 客户担心这种故障模式、并说磁隔离无法打开、这比电容隔离更好。 我们应该如何应对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard,

    如白皮书中所述,当超过隔离栅的额定值时,所有隔离器技术在模式1中都出现故障。 不同之处在于发生此故障的级别。 还需要考虑多种细微差别、例如工作电压、HV 应力频率等、这会影响隔离层的一般工作寿命。 电容隔离在这里保留了几个优势。  

    您能告诉我们客户正在使用的终端设备的更多详细信息、以及预期使用哪种类型的故障模式吗? 了解应用的能量类型和所需的电平也是很好的、例如 IEC ESD。 如果需要保护任何敏感的 IP 信息、请随时通过电子邮件与我们联系、我们可以在论坛的最后部分总结结论。  

    通常情况下、隔离层的故障等级高于最终应用的实际需求、从而提供良好的工程裕度。  

    PS:团队本周正准备参加感恩节假期、因此请在下周初从我们那里跟进。

    此致、Abhi