This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:关于数据表

Guru**** 2929930 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, ISO7710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/860286/iso7710-about-datasheet

器件型号:ISO7710

您好、支持团队、

我对 ISO7710的数据表有疑问。
客户告知。

在第19页的图18中、"输入"和"VCC"短接。
我认为"输入"应该连接到引脚2。
我认为这是一个拼写错误、它是怎么做的?
我认为 ISO7710-Q1的数据表中的同一器件也是错误的。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    感谢您联系我们并指出数据表中的拼写错误。 是的、输入应连接到器件的引脚2 (IN)、而是意外地短接至 VCC 线路。 我将针对 ISO7710和 ISO7710-Q1对此进行校正。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San、

    感谢您的及时响应。
    我希望这些数据表很快就会修订。  

    尊敬您:
    M. Tachibana