This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221C:我们是否可以使用 ISO7221CDR 以 P2P 代替 MAX12930BASA+?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/859156/iso7221c-do-we-can-use-iso7221cdr-to-p2p-replace-max12930basa

器件型号:ISO7221C

你(们)好,先生  

我们是否可以使用 ISO7221CDR 以 P2P 代替 MAX12930BASA+?

但我检查 DS ISO7221CDR 仅为2.5kVrms、 MAX12930BASA+为3Vrms。 我们可以有更好的部分吗?

我的另一个案例是 MAX12931BAsa+、我发现我们可以使用 ISO7321CDR 替代 P2P。 我是对的吗?

                                 令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您发帖到 E2E! ISO7720D 或 ISO7720DR 可以引脚对引脚替换 MAX12930BAAS+、ISO7721D 或 ISO7721DR 可以引脚对引脚替换 MAX12931BASA+。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    ISO7721DR 数据速率高达100M、成本是否会更高?

    MAX12931BAsa+。 数据速率为25M、ISO7721D 是否非常适合?

                                                                        令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    ISO77xx 仅可用于一个最大数据速率(100Mbps)、但它目前是 TI.com 上价格最低的数字信号隔离器。


    谢谢、
    Manuel Chavez