This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找隔离式线路电压测量和过零检测的基准

Guru**** 2860790 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1106M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/857492/looking-for-references-for-isolated-line-voltage-measurements-and-zero-crossing-detection

主题中讨论的其他器件:AMC1106M05

您好!

我们有一位客户希望我们为他们的中央微处理器提供:

  1. 模拟形式的线路电压的缩放隔离版本(+/-3V 信号、偏置为1.65V 直流、与次级侧的3.3VDC ADC 配合使用)
    (或)
  2. 指示公用事业电压何时过零的脉冲信号(必须具有已知/可量化的群延迟)
    (或)
  3. 来自隔离式 ADC 的线路电压的数字副本

主要问题是、由于信号用于计时、因此从从副本测量线路电压时产生的任何群延迟都已明确定义。

解决方案尺寸需要尽可能小(可能为30mm x 40mm?) 并提供与我们的 LLC 变压器指定的(>4000Vrms)相同的隔离电平。

在深入探讨之前、我认为有人可能已经解决了这个问题、也许我不必从头开始。 我想知道 TI 是否有可供我参考的参考设计或应用手册?


提前感谢、
Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody!

    我的一位同事建议您查看 AMC1106M05。  如果您能够像我们 的 TIDA-01639参考设计那样筛选数字位流、则可以提供选项3。  看看、如果这是你要走的方向、请告诉我们!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您的善意建议。 我现在将对此进行检查。

    祝您度过美好的一周、度过愉快的感恩节。 如果有问题、我将查看并重新开一个 TT。

    此致、

    Cody