This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:更换 MOC217

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/859855/iso1211-replacement-of-moc217

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件:ISO1212

您好!

是否可以使用 ISO1211或 ISO1212替代 MOC217?

https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Fairchild%20PDFs/MOC215M,16M,17M.pdf

此致、

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1211/2专为 IEC 61131-2应用而设计;它们的输入行为与简单的红外 LED 不同。

    输入信号的特性(电压/电流)是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patty、

    ISO1211/ISO1212适用于现场供电的应用、例如数字输入模块。 我们的数字隔离器器件可替代光耦合器、例如您所提到的应用是否要传递 SPI 等数字信号的光耦合器。

    尊敬的、

    卢卡斯