This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 光耦合器通道干扰:HCPL2630

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/857971/optocoupler-channel-interference-hcpl2630

当使用双通道光耦合器传输不同的频率信号时,光耦合器‘s 一个通道 影响另一个通道,您能分析原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6125253:

    感谢您发帖到 E2E! 我可以通过 PM 或通过与您的 myTI 帐户关联的电子邮件地址跟进您的问题吗?

    谢谢、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User6125253:

    此串扰问题已得到解决、但 TI 建议使用 ISO77xx 或 ISO78xx 系列器件等数字隔离器、以实现与光耦合器相比的强大隔离性能。 如需在您的项目中包含 TI 数字隔离器的帮助、请随时单击此窗口右上角的红色或黄色按钮。


    谢谢、
    Manuel Chavez