This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:SPI SCLK 问题

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/858107/isow7841-spi-sclk-issue

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: LM2775

您好!

我尝试使用 ISOW7841来隔离 MCU 和 ADC 之间的 SPI 接口。 我的连接如下,但无法获得正确的通信。 我发现我是否直接在 MCU 和 ADC 之间连接 SCLK、并使其他线路通过 ISOW7841。 我可以实现正确的 SPI 通信。  请建议我注意什么? 谢谢。  BTW、我的 SPI 速度为4M、我尝试将速度降至500K、但问题仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Tang:

    感谢您发帖到 E2E! 此系统中重要的隔离器参数是传播延迟和上升/下降时间。 4MHz 或500kHz 时的 SPI 通信不会出现问题、如果您可以在同一示波器屏幕上提供以下波形以供分析、这将很有帮助:

    • ISOW7841的 SCLK 输入和 ISOW7841的 SCLK 输出
    • ISOW7841的 MOSI 输入和 ISOW7841的 MOSI 输出
    • ISOW7841的 MISO 输入和 ISOW7841的 MISO 输出
    • ISOW7841的 SCLK 和 MOSI 输入
    • 到 ISOW7841的 SCLK 和 MOSI 输出

    如果 SCLK 和 CS 通道互换、这种行为是否继续?


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换用 SCLK 和 CS 可以解决我的问题。 谢谢。  

    BTW、如果我为 ISOW7841提供5V 电压并选择 5V ISO 输出。  信号通道电压电平是多少?  两侧的 SPI 接口均为3.3V、但我必须为 ADC 侧提供5V 电压、ADC 需要此5V 电压才能拆分为+-2.5V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Tang:

    不用客气! 在交换 SCLK 和 CS 通道时、软件是否发生了变化?

    ISOW7841输出信号的范围从0V (低电平)到 Viso (高电平)。 根据负载要求、可以使用 LM2775等升压转换器将 ISOW7841的隔离式输出升压至5V。


    请告诉我您的想法。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岳唐

    不用客气!


    祝你度过美好的一天!
    Manuel Chavez