This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:SN6501-Q1与放大器;SN6505-Q1差异。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1, SN6501, SN6505D-Q1, SN6505B-Q1, SN6505A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/858985/sn6501-q1-sn6501-q1-sn6505-q1-difference

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6501SN6505D-Q1SN6505B-Q1SN6505A-Q1

你(们)好

SN6501-Q1和 SN6505-Q1之间有何区别?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢您发帖到 E2E! 这两个器件之间有相当多的差异、因此我将总结要点。 如果您感兴趣的是特定参数、请告诉我进行详细说明。

    SN6505在灌电流能力方面是 SN6501的一项改进:SN6505可灌入1A 的电流、支持高达5W 的隔离式电源传输、而 SN6501可灌入最大350mA、从而支持1.75W 的隔离式电源传输。

    SN6505还具有 SN6501没有的内置特性、包括:

    • 过流保护和热关断功能、以保护器件
    • 软启动、可简化高电容负载的输出上电(SN6505D-Q1除外)
    • 扩频时钟可降低发射水平
    • 在两种默认开关频率(SN6505A-Q1 =~160kHz 和 SN6505B-Q1 =~424kHz)之间进行选择或使用外部时钟
    • 一个使能引脚、用于在必要时打开/关闭器件


    您当前是否正在使用 SN6501或 SN6505?


    谢谢、
    Manuel Chavez