请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO3082 您好!
在某些应用中、我们将在 A/B 引脚上添加钳位电阻器、该引脚通常是连接 VCC 和 GND 的3个电阻器。 该电阻器用于定义 RS485总线未激活时的默认状态。 我这边的问题是如何确定这些电阻器。
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在某些应用中、我们将在 A/B 引脚上添加钳位电阻器、该引脚通常是连接 VCC 和 GND 的3个电阻器。 该电阻器用于定义 RS485总线未激活时的默认状态。 我这边的问题是如何确定这些电阻器。
Jimmy
应用手册847差分总线的故障安全偏置
TIA/EIA-485 (RS-485)的接口电路
RS-485设计指南
RS-485数据总线中的失效防护
RS-485:空闲总线的无源故障保护
RS-485故障保护偏置:旧收发器与新收发器