This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:节点电源故障

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/858146/iso1050-nodes-power-failure

器件型号:ISO1050

大家好、

我不确定 CAN 总线某些节点的电源故障是否会影响总线的正常运行。您能为我确认吗?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    总线上的所有 CAN 器件是 ISO1050吗?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢你的答复。

    是的。

    此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

    如果网络上的某些节点随机断电、它们不应阻止总线上的通信。 请参阅我从 ISO1050数据表(第19页)获取的下表:

    如果 Vcc1随机断电、器件将进入失效防护模式、总线将变为隐性状态(从而允许网络上的其他节点进行通信)。  

    如果 Vcc2随机断电、总线将进入高阻抗状态、这也将允许网络上的其他节点继续通信。  

    请注意、如果触发其中任一欠压事件、则进入欠压状态的器件将需要一些额外的延迟才能返回正常模式(通常为300us)。  

    这是否为您清除了它?

    此致、  

    Dan