This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:它能否支持5V ~ 24V 数字输入范围?

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/858402/iso1212-can-it-support-5v-24v-digital-in-put-range

器件型号:ISO1212

你(们)好

  它能否支持5V ~ 24V 数字输入范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您在 E2E 上提出问题!  

    ISO1212 使用外部电阻器支持9V 至300V 直流和交流数字输入设计。 它在输入侧不能支持小于9V 的电压(因此它不能支持5V 电压)。  

    这是一个有趣的请求。 您能否详细说明您可能需要支持5V 至24V 电压的隔离式数字输入器件的原因?

    此致、  

    Dan