This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841EVM:EMI 报告

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/857944/isow7841evm-emi-report

器件型号:ISOW7841EVM

你(们)好

是否有 ISOW7841EVM 的 EMI 测试报告?它是否通过了3类或4类 EMI 的额定值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!  

    这里有一个文档、您可能会发现它很有用: 《采用 ISOW7841集成信号和电源隔离器的低辐射设计》。  

    在本文档中、您可以找到 CISPR22 B 类发射。  

    请注意、系统的发射将取决于 PCB 尺寸等许多因素。 我所链接的文档更详细地介绍了这些注意事项。  

    这是您感兴趣的 EMI 标准、还是您需要其他东西?

    此致、  

    Dan