This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:该器件在短距离高噪声环境中的表现如何?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3080, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/857401/iso3080-how-would-this-part-perform-in-high-noise-environments-over-short-distances

器件型号:ISO3080
主题中讨论的其他器件: ISO1410

您好、ISO 团队、

您认为该部件在 相对较短的距离(5-15个器件之间的距离均在10英尺以内)内适用于高噪声环境时的性能如何? 您是否会推荐其他更适合此类环境的器件?

这适用于24节串联锂离子电池组。

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、  

    RS-485通常是一种抗噪性能相当高的通信系统、尤其是共模噪声。 这实际上取决于您的系统中的噪声类型。

    • 由于存在差分信令、共模噪声将会降低。 此外、ISO3080和其他隔离式 RS-485收发器在收发器上具有较大的共模电压范围(-7V 至+12V)。
    • 可通过使用绞线对来降低差分噪声。  
    • 如果需要考虑 CMTI、您可以升级到 ISO1410、它与 ISO3080引脚对引脚兼容、但也具有100kV/us 的典型 CMTI。  
    • 通过使用 ISO3080或 ISO1410等隔离式器件、可以减少接地漂移。  

    ISO3080和 ISO1410在嘈杂的环境中都应表现良好。 我可能会使用 ISO1410、因为 CMTI 额定值更高。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dan!!