我对两个数字隔离器的电流消耗有一个问题:ISO7741DBQR、ISO7742DBQR。
当输入侧未通电且输出侧为通电时、输出侧变为默认状态(在本例中为高电平状态)。
在这种情况下、输出侧的电流消耗是多少?
其他信息:
输出侧的电源电压为5V、并且启用输出侧驱动器(EN 连接至5V)。
在供电侧的输入端、可能存在来自外部 IC 的电压(例如、SPI 通信:5V、5MHz)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我对两个数字隔离器的电流消耗有一个问题:ISO7741DBQR、ISO7742DBQR。
当输入侧未通电且输出侧为通电时、输出侧变为默认状态(在本例中为高电平状态)。
在这种情况下、输出侧的电流消耗是多少?
其他信息:
输出侧的电源电压为5V、并且启用输出侧驱动器(EN 连接至5V)。
在供电侧的输入端、可能存在来自外部 IC 的电压(例如、SPI 通信:5V、5MHz)。
您好 TTL、
欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您对 ISO774x 器件感兴趣!
VCC1和 VCC2的电流消耗分别作为数据表中的 ICC1和 ICC2给出。 您可以参阅数据表中的部分、其中 ISO7741输出强制进入默认状态(通过应用与默认状态相同的输入)、并且只读 ICC2电流。 我将在下面复制此部分、以供您快速参考。
从上表中可以看出、当 VCC2侧的输出通过应用与默认状态相同的输入状态强制进入默认状态时、ICC2的典型值将为2mA、最大值为3mA。 即使 VCC1被关闭、ICC2电流也将保持不变、因为 VCC1和 VCC2骰子都是独立供电的。
在 VCC2端的输入也与默认状态或保持悬空的情况下、上述数据是有效的。 我们没有一个通道正在切换而其他通道未切换的输入组合的数据。
我希望这能回答你的问题,谢谢。
此致、
Koteshwar Rao