This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7641FM:RFI 干扰 ISO7641的运行

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/855209/iso7641fm-rfi-disturbing-iso7641-operation

器件型号:ISO7641FM

我们使用 ISO7641来隔离进入由现场接线供电的低侧驱动器的 SPI 信号。 当 UHF 频带(~ 461.5–468.5MHz)中的无线电发射接近(~ 0.5m)时、我们能够看到 ISO7641的输出停止工作(不转换高/低电平)。 功率为5W。 我不知道天线的增益、因此无法计算场强。 我们已根据 IEC 61000-4-3 @ 10V/m 标准对此设计进行了测试、没有任何问题、因此我假设场强远高于此值。

ISO7641中使用的振荡器的频率是否有任何详细信息? 我们尝试了不同的滤波方法、但我们怀疑振荡器可能以无线电频率的谐波运行。 请提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您在 E2E 上提出问题。  

    我们现在正在尝试确定振荡器的内部频率、但我想我不会在今天结束业务时为您提供该信息。 我们将在周一返回到您那里、了解详情。 由于这是器件的内部规格、我们通常不愿意在公共论坛中包含这种详细信息。 我们可以使用您注册 E2E 时使用的电子邮件联系您吗?  

    此处要考虑的一个选项是添加一个 Y 电容。 正确实施后、这可能会提高您的系统级 RI 性能。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的回复。

    是的、如果您愿意、请使用我的电子邮件记录联系我。

    我们的系统使用工业型24VDC 电源作为主电源输入。 这些电源通常具有 RFI 滤波功能、因此在这种情况下、我认为添加 Y 电容器不会有所帮助。  

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Dan 已经向我介绍了您所面临的问题、很遗憾听到这个问题。

    ISO7641采用基于边沿的架构通过隔离栅传输数据、与开关键控(OOK)架构器件(通常具有100s MHz 的载波)不同、它不涉及任何高频载波。 ISO7641确实有一个用于其它功能的内部振荡器、但是这个频率通常大约为1MHz。 因此、没有任何内部频率或其谐波会受到影响。

    根据您的 PCB 尺寸及其辐射拾取特性(PCB 用作天线)、PCB 仍有可能在某些合适的频率下拾取一些辐射。 如果进入器件、拾取的噪声会以不同的方式影响不同的块、尤其是接收器通道上的块。

    提高 ISO7641对此类辐射的抗扰度的一种方法是在 ISO7641的隔离栅(GND1和 GND2之间)上使用 Y 电容。 Dan 还打算要求您在 ISO7641的隔离栅上而非电源上添加此 Y-cap。 请尝试在 GND1和 GND2之间添加大于100pF 的 Y-cap、查看这是否可以解决您的问题。 请告诉我们您的观察结果、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的澄清。 正如您所建议的、通过在隔离栅上添加330pF 电容器、我能够大大降低 RFI 的影响。 我们在许多以前的设计中都使用过该器件、但没有看到这种现象、但这些 PCB 具有不同的层叠层等 很显然、这次我们发现了合适的堆叠/尺寸、使完美的天线@ 430MHz!

    再次感谢。

    戴维