This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:变压器选择

Guru**** 2531070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/854954/sn6501-transformer-selection

器件型号:SN6501

大家好、

我的客户希望将 SN6501设计到他们的原理图和系统规格中。 如下所示。  

输入电压:5V

输出电压:6.2V

输出电流:35mA

客户正在选择变压器、并想知道它是否适合此应用。 我可以发送变压器规格。 通过邮件查看。

此外、除数据表中列出的变压器外、是否有任何推荐的变压器可与客户共享?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您发帖到 E2E!

    对于此电路,需要匝数比大于1.24的变压器。 如果我们的客户已经选择了变压器、请随时在回复中分享数据表或器件型号。 当然、我们也可以通过个人消息而不是电子邮件来讨论互感器(如果首选)。

    此输出电压是否需要恰好为6.2V、或者是否可以接受稍高的电压?

    SN650x 数据表中不包含的变压器与 SN6501兼容。 我可以根据所有所需的负载规格跟进器件建议。 我们正在使用新的变压器不断更新 SN650x 数据表。

    谢谢、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vincent、

    此对话已移至电子邮件中、用于分析自定义变压器。 我们的解决方案将在近期进行汇总和发布。