This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:Iso3082 12引脚和放大器;13引脚不会增加电阻会产生什么影响?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/854659/iso3082-iso3082-12pin-13pin-does-not-increase-resistance-will-have-what-effect

器件型号:ISO3082

您好:

Iso3082 12引脚和13引脚不增加电阻会产生什么影响?

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    很抱歉、我无法完全理解您的问题。 请详细说明您的问题吗?

    您是否意味着询问如果客户不使用端接电阻器会发生什么情况? 如果没有、您能否澄清您的问题?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    您能再帮我解答您的问题、并提供更多详细信息吗? 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果您仍有疑问、请随时开始新主题。

    尊敬的、

    卢卡斯