This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7641FM:ISO7641

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7641FM, ADS1234, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/856807/iso7641fm-iso7641

器件型号:ISO7641FM
主题中讨论的其他器件: ADS1234ISO7741

您好!

下图显示了数据表中提供的应用电路。

问题1:A0、A1、SCLK 和 DOUT 的 I/O 电平是5V 还是3.3V?

问题2:如果 I/O 电平(问题1中提到)为5V。 如果 ISO7641FM 提供电容隔离和电压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您向我们提出您的问题。 请在下面查找我对您问题的意见。

    解答1:我相信您的问题是 ADS1234数字输入逻辑电平。 由于这是一个隔离论坛、我将能够回答您的隔离器相关问题、对于 ADS1234问题、我建议您也在 ADC 论坛中发布相同的问题。 我快速查看了 ADS1234数据表、可以看到数字 I/O 电平与 DVDD 电源相关、如下所示。 如果您为 DVDD 使用5V、则 I/O 将根据5V 逻辑电平。 我仍然建议您咨询 ADC 团队。

    A2:是的、隔离器也将用作电平转换器。 这主要是由于器件内部有两个骰子、每个骰子分别在两个不同的电源上运行。 因此、这些电源电压可以是5V 或3.3V、而彼此无关、并且各自电源上的 I/O 电平将与其电源电压一致。

    请注意、ISO7641是我们的器件隔离器系列之一。 为了实现最佳性能和成本、我建议您选择我们的最新数字隔离器 ISO77xx。 ISO77xx 系列中的等效器件是 ISO7741。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao