This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:有关总线故障保护的问题

Guru**** 2538990 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/854957/iso1050-question-about-bus-fault-protection

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

大家好、

总线故障保护规范的更多信息。 在我们的数据表中、它列出了规格。 如下图所示。 它仅指示 CANH 或 CANL 上的单端电压应在-27V~40V 范围内。 但 CANH 和 CANL 之间的差分电压是否有任何限制? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    根据我的理解、没有定义 CANH/CANL 差分电压的规格、而只是单端规格。 这意味着、当一个引脚的电压相对于 GND2为40V、而另一个引脚的电压相对于 GND2为-27V 时、将产生最坏情况下的电压。 在本例中、差分电压为67V。 我认为这是可以的。

    请允许我在内部仔细检查此问题、然后返回给您进行确认。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    对我的答复拖延表示歉意。 我曾尝试为您找到此信息、但很遗憾、该特定规格未针对 ISO1050定义、我们没有任何内部数据来声明或保证 CANH/CANL 线路上的差分电压的任何最大规格、尤其是因为这是一个非常老旧的器件。 因此、我之前提到的67V 差分值无效。

    由于 ISO1042明确定义了此参数、并且 ISO1042是我们最新的增强型隔离 CAN 收发器、性能要好得多、您可以请求客户使用 ISO1042代替 ISO1050吗?

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao