This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:波特率

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/855159/iso1500-baud-rate

器件型号:ISO1500

我们在一个设计中使用 ISO1500DBQ 隔离式 RS485收发器 IC、为我们提供 RS485 MODBUS 端口。  在另一个设计中、我们使用的是线性技术组件。  两个电路板上使用相同的代码在总线上进行通信。  在使用 ISO1500DBQ 的电路板上、我们无法以超过33、600波特率运行总线。  在具有线性技术组件的电路板上、我们可以一直到115200。  我看到这两个组件之间的一个很大的区别是 IS01500DBQ 的最大速度为1Mbps、而线性技术组件的最大速度为20Mbps。  ISO1500DBQ 是否有任何原因无法运行115200?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    我希望 ISO1500能够通过测试、但我有几个问题。

    您能否共享 Linear Tech 器件的器件型号?  

    总线是已终止还是未终止?

    总线上有哪些保护器件?

    RS485总线电缆有多长?

    上述两种设计之间的物理差异是什么?  

    客户能否在 ISO1500不能正常运行时提供总线波形?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 线性器件是 LTC2862AIS8-2#PBF
    2. 有两个电路板:
    1. 板载1 (上面带有 ISO1500的总线)总线在 PCB 上的 R1两端端端端接、我们使用的 USB 转 RS485电缆上也有一个端接电阻器。
    2. 板2 (上面有 LTC2862的总线)总线不会端接在 PCB 上、尽管我可以在必要时填充一个总线。  我们在这里使用相同的 USB 转 RS485电缆、并在那里进行端接。
    • 两个电路板上的保护器件相同、请参阅通过电子邮件发送的原理图。
    • 我们使用的 RS485转 USB 电缆是 FTDI 的 USB-RS485-WE-1800-BT。  标准长度、布线长度可能为一英寸长。
    • 设计差异:

      1. 这两种设计之间的最大区别是使用 TI 的设计需要与外部世界隔离、这就是我们使用 ISO1500而不是 LTC2862的原因。
      2. ISO1500提供与 STMicro 的 STM32F070 MCU 的 RS485连接。  LTC2862连接到 STM32F091。  这些处理器非常相似、091仅具有更多外设、闪存和 RAM。  它们都是 Cortex M0 MCU
      3. 设计布局的 RS485侧非常相似
    1. 抱歉、但我无法发送波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据原理图、总线上可能有2个不同的保护器件、并附有注释"除非需要、否则不要组装"。 我假设这两个都存在、这是基于先前的答案。  ESDONCAN1lt1g 用于 CAN、应移除。  

    提供波形可以帮助我们查看总线线路上是否存在过大的电容、或通过其他方式诊断问题。 遗憾的是、如果没有波形、这将很难解决。  

    这两个电路板是否在同一总线上相互通信? 如果是、则应终止两个 RS485器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,两台设备不同时位于同一总线上…我们正在与它们进行“点对点”通信

    这种 TVS 二极管不适用于 RS485是否有特殊原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ESDONCAN1的钳位电压仅适用于 CAN 器件、这些器件可以处理高电平的总线电压、ISO1500只能处理总线线路上相对于接地的+/-18V 电压。 这意味 着 ESDONCAN1在大约33V 时的钳位电压实际上不会对 RS485器件提供任何保护。 通常、SM712保护二极管更适合 RS485。 多家制造商生产的 SM712具有不同的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯  

    感谢您关注 TVS 二极管问题。   

    事实证明、编程过程中的软件损坏问题和 USB 至 RS485接口电缆损坏。  

    感谢您的帮助!